结果:找到"智能监控 监控系统",相关内容866条
- 磁致伸缩位计
- 1概述1.1本传感器按照国家标准GB/T11828.1-2002《水文测量仪器第十部分浮子式水位计》要求设计、制造,适用于各类水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站、潮位站对水位的检测。1.2本仪器无机械传动部件,故无魔损、无摩擦、和测量介质无接触,传感器工作稳定可靠,寿命长。1.3本仪器采用全不锈钢结构,外型美观、结构简单、安装方便。2.2工作原理本传感器由三部份组成:测杆、电路部份及浮球组成,工作时电路部件产生一个电流脉冲,该脉冲沿着测杆内的波导丝向下传输,并产生一下环形磁场。在测扞外配有一个浮球,浮球随着水位的变化而上下浮动,由于浮球内装有一个永久磁钢所以浮球也同时产生一个磁场,当二个...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 智慧水文在线监测系统 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-24 10:09:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 智慧灯杆的优缺点有哪些?有什么特别之处?
- 随着LED、传感器、通信、IT、控制等技术的不断发展,传统的照明行业正在经历颠覆性的变化。纵观全国,在智慧城市的规划建设中,路灯杆因具位置及供电系统两大优势成为物联网。越来越多的功能和信息技术,集成到路灯杆上面,从而形成多杆合一的智慧灯杆。从最开始的手动开关到自动开关,从单纯的照明功能,到如今多功能的智慧路灯杆,这一系列的变化,让路灯肩负着更多的智慧城市建设功能。而路灯作为城市里最密集的设备,智慧灯杆自然也就成为了智慧城市组成的一部分。前智慧灯杆还是处于推进和探索的阶段,还有很多问题没有考虑周到,需要通过一些试点项目来验证概念的可行性以及来总结经验。那么你知道现在的智慧灯杆有哪些优缺点吗?目...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智慧灯杆 智能交通 智慧监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-27 16:41:00
- 工厂安防视频监控系统设计方案
- 在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。方案设计本工程方案采用视频监控系统由主厂房区域、辅助车间区域等部分组成,主厂房区域、辅助车间生产区域、安防区域视频监视系统联网组成工程的生产视频监视系统。视频监控图像由前端摄像机、编码器、网络交换机、监控平台软件、服务器、控制键盘、监视器、解码器、磁盘阵列部分组成。采用IP系统架构,系统由前端IP摄像机、存储管理服务器、视频管理服务器、解码器、电视墙等组成,系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、监控中心管理平台、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 安防监控 安防系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-21 14:03:00
- 超市网络视频监控系统解决方案
- 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超市监控 监控方案 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
- 连锁店面网络监控解决方案
- 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 监控系统 监控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
- 光纤基础知识详解
- 根据使用场合的不同,分为室内光缆,室外光缆,分支光缆,配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模,所以监控一般使用单模光纤。单模光纤:只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。多模光纤:能传输多种模式光信号的光纤,为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。光纤的构造通讯用光纤是由通过内部反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-08 16:40:00
- Powerbus二总线应用案例
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 新风系统 温湿度监测系统 一氧化碳浓度监测 电梯前室压差监控系统 防火门监控系统 电气火灾 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-05-06 14:12:00
- 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
- 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。 数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 监控系统 数据中心 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
- 「经验」高清监控系统中如何选择合适交换机以及配置注意事项
- 视频处理技术以及网络技术的发展,使得高清监控技术应用快速发展。如今,视频监控网络化、高清化、智能化已经不是概念,而是成为了现实。据相关媒体统计,2017年国内网络摄像机应用占比已高达93%以上。720P、1080P的网络摄像机应用已经很普及。高清监控的好处显而易见,能看得更清,看得更懂。同时,视频监控大数据也为AI深度智能的实现和应用奠定基础。然而,高清监控是一个系统工程。视频监控的最终效果不只是取决于摄像机,而是由摄像机、网络带宽、传输系统、存储系统、显示设备的性能共同决定。在网络高清监控应用中,交换机成为影响高清网络视频监控系统质量的关键因素。造成高清网络视频监控系统中出现画面延时、卡顿...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 交换机 监控系统 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-21 17:25:00
返回